主题中讨论的其他器件:SN74LS138、 C2000WARE
使用 TMS320F28377SS 和 ICM7228 (或 ICM7218)、我想控制7段 LED。
请告诉我使用 A 和 B、使用 GPIO 以及使用 SN74LS138等线路解码器时的 LED 控制电路。
此致、Okada
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
使用 TMS320F28377SS 和 ICM7228 (或 ICM7218)、我想控制7段 LED。
请告诉我使用 A 和 B、使用 GPIO 以及使用 SN74LS138等线路解码器时的 LED 控制电路。
此致、Okada
谢谢你。
我修改问题内容。
通过使用 TMS320F28377SS 和 ICM7228 (或 ICM7218)、我想 设计控制7段 LED 的电路。
当 使用 GPIO 以及使用 SN74LS138等线路解码器时、请告诉我将 TMS320F28377SS 和 ICM7228 (或 ICM7218)连接到的电路。
此致、Okada
您好、Naoki、
请学习本优秀培训材料中提供的材料: https://training.ti.com/c2000-f2837xd-microcontroller-workshop?context=1137755-1139641-1137781
如果您尚未查看 C2000Ware、可从以下位置下载: http://www.ti.com/tool/C2000WARE?keyMatch=C2000WARE%20DOWNLOAD&tisearch=Search-EN-everything
如果您有任何疑问、请告知我们这是否对您有所帮助。
谢谢!
Krishna