This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/F28M36P63C2:使用 F28m36协管器件实现默认网关的示例

Guru**** 2939240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/882979/ccs-f28m36p63c2-examples-to-implement-default-gateway-using-f28m36-concerto-device

器件型号:F28M36P63C2

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我遇到了其中一个项目的问题。 我一直在使用 控制套件上的 enet_uip.c 文件来实现对电源转换器单元的以太网远程访问。 这是一个简单的应用、可创建网页、用于监控故障状态并在嵌入在电源转换器中的 f28m36电路板上使用多个 GPIO。  到目前为止、应用程序使用静态 IP 地址

我想在固件中添加默认网关、以便该器件能够进行网络转换并能够将流量传输到网络上的其他器件。 是否有任何示例或文档介绍如何为协奏曲器件实现此功能。 我们非常感谢您的任何帮助或建议。

感谢你能抽出时间

Srini.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srini、

    感谢您对系统的出色介绍。  

    遗憾的是、我们尚未探讨如何在固件中使用 UIP 添加默认网关。 您可能希望了解 UIP 用户社区/存档是否建议了这方面的解决方案。  

    此致、

    Sudharsanan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sudharsanan、

    感谢你能抽出时间。

    此致、

    Srini.