This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:禁用中断

Guru**** 2448780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/882570/tms320f28377s-disabling-interrupts

器件型号:TMS320F28377S

您好!

我希望仅禁用一个外设(例如 SPI)的中断、同时允许其他所有中断通过。 我想在程序正常运行时(即、启用主中断时)执行此操作。 如果没有在禁用 SPI 中断之前得到一个已挂起的 SPI 中断、这是可能的吗? 此外、如果我这么做、是否会错过任何 SPI 中断?

谢谢、

Dhammika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dhammika、

    如果您希望在程序运行时禁用各个中断、我们建议您按照 TRM 中"禁用中断"中概述的过程来防止竞争条件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Frank。  

    Dhammika