通过与 F820049c EVM 进行未来的直流逆变器1/2桥接连接、似乎没有任何编写的代码 SDK InstaSpin FOC (hal.c)预充电自举电容器。 不完全熟悉49C ePWM、我们希望使用 SVPWM 和测试信号链(FOC IN-04)来测试我们的定制三相直流逆变器、以验证使用情况。 BoostXL-DRV8320似乎无需通过目标命令即可处理电荷泵启动周期。 为了验证客户目标、最好在下面所示的调制之间切换任何直流逆变器。
DRV-8320显示两个 Qg、我们的直流逆变器可以>50Vdc、但为什么省略1/2电桥预充电代码? FOC 控制套件(hal.c)中是否包含1/2电桥启动预充电代码? 我们为 ARM Cortex MCU 编写了出色的 Cboot 充电代码、但似乎是49C MCU 类的未知 Cboot 自举序列。 DRV-3820RS 50V 将我们的 SPM 限制在非常低的速度、仅确认 SVPWM 是否正常工作。
电荷泵信息 DRV8320RS:
9.2.1.2.1.1示例
如果 VVM 电压为8V (IVCP = 15mA)的系统使用45kHz 的最大 PWM 开关频率、则电荷泵可以支持 MOSFET、使用 Qg 小于333nC 的梯形换向、 正弦换向且 Qg 小于111nC 的 MOSFET。
8.3.1.3栅极驱动器电压电源
高侧栅极驱动器的电压电源是使用由 VM 电压电源输入供电的倍压器电荷泵创建的。 电荷泵使栅极驱动器能够在宽输入电源电压范围内正确偏置高侧 MOSFET 栅极相对于源极。 电荷泵经过调节、可保持 VVM + 11V 的固定输出电压、并支持25mA 的平均输出电流。 当 VVM 小于12V 时、电荷泵以倍压器模式运行、并在空载时生成 VVCP = 2×VVM–1.5V。 持续监控电荷泵是否存在欠压事件、以防止出现欠驱动 MOSFET 情况。 电荷泵在 μF 和 VCP 引脚之间需要一个 X5R 或 X7R、1 μ F、16V 陶瓷电容器作为存储电容器。 此外、在 CPH 和 CPL 引脚之间需要一个 X5R 或 X7R、47nF、额定电压为 VM 的陶瓷电容器作为飞跨电容器。