Other Parts Discussed in Thread: AMIC110, C2000WARE
主题中讨论的其他器件:AMIC110、 C2000WARE
你(们)好
我有一位客户希望在其伺服系统中使用 F28388和 AMIC110。
F28388用于驱动电源板、AMIC110用于扩展 IO。
它们不运行标准 EtherCAT、而是使用其自己的协议、只需要 MAC MAC 层的交换功能。
结构如下所示:
-->(port1)[F28388](port2)->(port1)[AMIC110](port2)->(port1)[AMIC110](port2)->(port1)[AMIC110](port2)->(port1)[AMIC110](port2
)
在其用例中约为5至6 AMIC110。 它们已经在 AMIC110中实现了这一点。
他们使用此方法的原因是 快速转发。 标准交换机判断是否接收到完整的网络数据包。 在实践中,它只需要确定网络数据包前面的目标 MAC 地址本身。 如果没有,它可以开始转发。
以下是我的问题:
我想知道 F28388是否可以实现此功能。
我还需要检查 F28388的两个网络端口的开关功能示例。
BR
Emma