This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377S:SYS/BIOS .cfg 图形用户界面 XGCONF

Guru**** 2473260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/879775/ccs-tms320f28377s-sys-bios-cfg-graphical-user-interface-xgconf

器件型号:TMS320F28377S

工具/软件:Code Composer Studio

你好。  双击 XGCONFG 时不会显示图形用户界面、导入示例工程时不会出现这种情况。

使用 CC9创建

示例项目:

添加了.xFG

示例项目 附加了一个 SYS/BIOS

添加了.cfg 的工程( 添加 cfg:New->XXX->RTSC XXXX.cfg)

 演示 SYS/BIOS 闪烁项目是否可用?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何使用 Firefox 将剪切和粘贴添加到线程中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于附加图像、在文本框正上方的工具栏上有一个按钮。  它允许您指向随后将上载并插入到线程中的图像文件。  

    默认情况下、CCS 对.cfg 文件使用文本编辑器。  您仍然可以使用图形编辑器、方法是右键单击 Project Explorer 中的文件并选择使用 XGCONF。

    执行该操作后、它将使用它作为新的默认编辑器。

    此致、

    John