This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:对 TMS302F28004x 中的闪存进行编程

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/870269/tms320f280049-program-to-flash-memory-in-tms302f28004x

器件型号:TMS320F280049
主题中讨论的其他器件:C2000WAREUNIFLASH

尊敬的所有人:

是否有任何可用于 TMS320F28004x 微控制器的应用软件来演示程序在闪存中的加载。 我在 c2000_ware 中找不到它(C:\ti\c2000Ware_2_01_00_00\device_support\f28004x\examples)? 请给出建议。

此致、

Rupesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rupesh、

    您可以使用闪存 API 库对闪存进行编程。   

    C2000Ware  中提供了闪存 API 使用示例、其位置为 C:\ti\c2000Ware_x_xx_xx_xx\driverlib\f28004x\examples\flash\flashapi_ex1_program_autoecc.c

    F28004x 闪存 API (V1.56.01)参考指南链接:  http://www.ti.com/lit/pdf/spnu628 
    闪存 API 和 ECC wiki 链接: https://processors.wiki.ti.com/index.php/C2000_Flash_FAQ 


    注意:您可能知道 CCS 闪存插件和 UniFlash (不带调试器环境的 TI 独立闪存工具)可用于将应用程序加载到闪存中。  如果您想开发自己的定制编程工具、或者想要在应用的运行时对闪存进行编程、可使用闪存 API。

    如果您有其他问题、请告诉我。

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Vamsi。 参考指南非常有用。