This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:我是否杀死了我的 Launchpad?

Guru**** 2540220 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/869323/tms320f28069m-did-i-kill-my-launchpad

器件型号:TMS320F28069M

您好!

当 GPIO19设置为高电平时、我尝试让 LED D9打开。 我的 Launchpad 在尝试时由 USB-Port 供电。 它工作了大约半秒、然后转向

现在、当我连接 USB 电缆来为电路板供电时、它开始有一点模糊、然后电路板上的 LED 变得非常暗、最后看起来似乎关闭了。

移除 JP2时不会发生这种情况。 我是否因意外而短路并导致董事局死亡?

我确实使用了电路板上的5V 引脚作为我的高信号并将其连接到 GPIO19。  

感谢大家、新年快乐!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过向 GPIO19引脚提供5V 电压、您违反了数据表中规定的 VIH (max)要求。 可以想象、引脚的 I/O 缓冲器(可能还有芯片上的其他东西)损坏。 MCU (或 U1)触控是否很热?  

    澄清您的意思是"有点"。  

    [报价]移除 JP2时不会发生这种情况。[/报价]

    我不理解以上内容。 删除 JP2后、您是否认为一切正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的重播!

    TI-Launchpad 对我来说是全新的。 我只使用 Arduino Uno。  

    [引用 user="Haresesh J"]删除 JP2后,您是否认为一切正常?

    很抱歉、我在这里没有说明自己。 Windows 设备管理器中列出了此主板、但无法使用新代码对其进行编程。 我假设通过移除 JP2、MCU 的电源断开、并且只有 XDS100串行端口与我的 Windows 计算机通信。 当我重新连接 JP2时、电路板开始出现奇怪的行为。 "呜呜声"听起来有点像"线圈呜呜声"、您可以从廉价的电源中获得。

    [报价用户="Haresesh J"] MCU (或 U1)触控是否很热?

    是的、MCU 触觉变热。 我想它会受到某种程度的损坏、对吧?

    [引用 USER="Hareesh J"]通过向 GPIO19引脚提供5V 电压、您违反了数据表中规定的 VIH (max)要求

    我在 该数据表中查看 过、找不到最大值 für VIN、因此我假设5V 没有问题。 这显然是我这边的错误!

    我已搜索 MCU 数据表 (此处) 、其中指出输入电压为3.3V (最大4.6V)。 因此、可以使用 launchpad 上的3.3V 引脚作为我的高电平信号、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、对于工作正常的电路板、您现在无法与 CCS 建立连接、对吧? "呜呜声"以及您向 I/O 引脚提供5V 电压且 IC 触摸过热这一事实表明 IC 和/或电路板上的其他元件已损坏。

    VIH (最大值)为 VDDIO + 0.3V、而不是4.6v

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Haresesh J"]因此,如果电路板运行正常,您现在无法与 CCS 建立连接,对吗?

    是的

    [引述 USER="Harareesh J"]"呜呜声"以及您向 I/O 引脚提供5V 电压且 IC 触控过热的事实表明 IC 和/或电路板上的其他组件已损坏。[/QUERT]

    我认为是这样。

    请您帮忙!