This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:开发工具可用性

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSHSECDOCK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/893998/tms320f28388d-development-tool-availability

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:TMDSHSECDOCK

您能告诉我控制卡和适配卡何时可发货?  我们正在进行新的设计、需要工具集。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tricia、

    不幸的是、由于需求高、我们的 CM 在交付所发生的一切方面遇到了问题。 此时、我们似乎在5月底开始生产之前就没有其他 controlCARD 或器件样片。

    通用适配器板 TMDSHSECDOCK 应在短期内退回库存。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="ChristClearman"]

    不幸的是、由于需求高、我们的 CM 在交付所发生的一切方面遇到了问题。 此时、我们似乎在5月底开始生产之前就没有其他 controlCARD 或器件样片。

    [/报价]

    您希望何时再次有库存?

    在短缺期间、是否可以使用 F28379D 而不是 F28388D? 它们是否引脚兼容? (当然不包括以太网)。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在努力加快一些构建。 最好的例子可能是四月底,最坏的例子是五月底。

    这两个引脚对引脚、但 F28388D 具有更多您无法使用的功能/外设、包括连接管理器 Arm 内核和以太网。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="ChristClearman"]

    我们正在努力加快一些构建。 最好的例子可能是四月底,最坏的例子是五月底。

    这两个引脚对引脚、但 F28388D 具有更多您无法使用的功能/外设、包括连接管理器 Arm 内核和以太网。

    [/报价]

    感谢您的认出:Chris。 我们将介绍 F28388D、如果不可用、则使用28379D。

    另一方面、您是否想在再次提供样片时通知我们?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris。

    您是否有样片可用性的更新?  

    是否会发生最佳情况? 我们需要制造。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    F28388D 样片仅在 RTM (5/29)时可用

    我们似乎在2015年5月拥有一些 controlCARD。 最坏的情况也是5/29。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chris。

    是否可以更快地获得小批量的一些样片? 只有在 TI 能够提供一些库存组件的情况下、我们才能发送5到10块电路板制造。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是 、TI store 将在库存满5/29之前没有样片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

     XF28388DZWTS 是否会在5月29日之前同时到达 Mouser 和其他分销商?

     

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    F28388DZWTS 将在 TI 网上商店5/29中或可能在其后的一天中提供。

    经销商随后将开放下单。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    您何时将发布样片以供购买? 我们已经制造了 PCB、并在等待您的 IC 组装。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您现在可以从 TI store 购买器件

    https://www.ti.com/product/TMS320F28388D#order-quality