This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:C2PROG 无法使用新器件进行编程

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/961519/tms320f280025c-c2prog-couldn-t-programming-with-new-device

器件型号:TMS320F280025C

大家好、

 我的客户使用了 F280025C、 并报告了一个意外问题、即 F280025C 无法通过 C2PROG 进行编程、但无法通过 JTAG 进行编程、也无法正常运行。

 C2Prog 版本为 v1.8 、并报告以下信息:

   1) 1)与目标(自动波特率)连接.. 好的

   2) 2)引导加载.. 好的

   3) 3)与目标连接..OK

   4)负载.. 失败(无响应)

 还尝试了以前的许多 F280025C、它们可能使用 C2Prog、效果很好。

 您能不能就如何解决 C2Prog 问题发表意见?

此致

Benjamin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Benjamin、

    C2Prog 确实支持 F28002x。 您能否共享故障快照?   

    您是否说 C2Prog v1.8适用于之前的许多 F280025C、但不适用于最新的批次?

    请澄清。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vamsi、

      是的、以前的许多 F280025C 都运行良好、但在最近的许多情况下失败。  

      故障快照如下图所示。

    此致

    Benjamin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Benjamin、

    请客户通过"C2ProgShell.exe"可执行文件启动 C2Prog、并通过* JTAG*(而非 SCI)对 MCU 进行编程。 控制台窗口可能提供一些附加的诊断信息。

    此外、请咨询客户、是否以前对最后一批 MCU 进行过编程。 具体而言、这些芯片具有非默认 OTP 设置。

    谢谢、

    心搏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

      对于器件批次、无法使用 c2Prog SCI 方式: F280025PNS 7A-09A4XOW     和   F280025CPNS 7A-09A4XEW;

      对于器件批次、可以使用 C2Prog SCI 方式:F280025CPNS $7-01AELDW;   

      使用 JTAG 编程运行"C2ProgShell.exe"时更新了下图中的信息。  

    期待您的回复、谢谢。

    此致

    Benjamin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benjamin、

    感谢您提供屏幕截图。 这证实了问题与 OTP 无关。

    可能造成问题的不是器件批次、而是不同的电路板? 您的客户是使用 TI 评估硬件还是设计了自己的电路板?

    为了进一步调查此问题、我想检查通信日志。

    请指导您的客户执行以下操作:

    1) 1)在当前用户目录中创建名为"c2plogs"的文件夹、例如"C:\Users\jdoe\c2plogs"。

    2) 2)尝试在出现问题的目标上通过 SCI 进行编程。

    3) 3)向您发送名为"bootlog.txt"和"loadlog.txt"的文件、这些文件将位于"C:\Users\jdoe\c2plogs"文件夹中。

    然后、您可以通过电子邮件将这些文件发送到 info@codeskin.com、以便我可以查看它们。

    谢谢、

    心搏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

     客户电路板中报告的故障以及我之前的评论都反映了这一点、这与之前在同一电路板中使用的旧批次 F280025相比已经发生了变化、这一变化效果很好。

     此外、我还回顾了原理图、该电路板应该没有错误的连接。

     我已根据您提供的步骤向您发送了包含日志信息的邮件。  期待您的回复、谢谢。

    此致

    Benjamin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Benjamin、

    由于我们正在离线讨论此问题、我现在将暂停此 E2E 主题。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Benjamin、

    我将关闭此帖子、因为我们在电子邮件讨论中没有收到您的回复。

    谢谢、此致、

    Vamsi