This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377S:UART SCI 中断接收器缓冲器

Guru**** 2471180 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/965876/ccs-tms320f28377s-uart-sci-interrupt-receiver-buffer

器件型号:TMS320F28377S

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的 TI:

当第一个 TX 数据为0x1234、第二个 TX 数据为0x123456时、 我希望在每次收到变量'g_rxIndex'时对其进行初始化。

如何知道没有更多数据可接收?

感谢你能抽出时间

此致、

Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    默认情况下、只有在 RX BUF 中接收到任何新数据时、才会调用 SCI RX ISR。 如果您启用 RXERRINTENA、那么如果总线中有任何错误、也会调用中断。  

    要在错误期间不更新 g_rxIndex、我建议您在没有总线错误时接收数据。 即 ScibRegs.SCIRXST.bit.RXERROR 的"else"中的"else"。

    如果这没有回答您的问题、您可以更详细地阐述您的问题。

    谢谢、

    Yashwant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。

    此致、

    Lee