This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:哪个引脚可用于三态?

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/962166/tms320f280025-which-pin-can-be-used-for-tristate

器件型号:TMS320F280025

尊敬的团队:

我的客户正在使用 F280025CPMSR (64引脚)。 其控制卡具有一个称为 SMARTON 的接口、该接口是一个三态引脚。 它根据 SMARTON 状态进行设置。 除空闲外、应始终轮询其状态以执行进一步 的操作。

SMARTON 状态

上拉使能

拉低使能

引脚状态

备注

空闲

悬空

激活

是的

-

睡眠

是的

-

我可以在 C2K 中使用哪个引脚来控制卡的 SMARTON?

谢谢!

迪伦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    您可以将 GPIO 设为高阻态、方法是将 GPIO 设为输入并禁用上拉电阻、或将 GPIO 设为输出模式和开漏模式(使用 GPAODR 寄存器)、同时将 GPIO 电平设为0。  无论采用哪种方法、您都必须使用 GPIO 控制寄存器重新配置 GPIO、以便进行一些状态转换。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!