主题中讨论的其他器件:C2000WARE、 TMS320F28335
工具/软件:TI C/C++编译器
我尝试将 ADC 功能添加到我的 F28335 SYS/BIOS 项目中、并且目前在集成 C2000Ware 时遇到问题。 我主要关注 F2833x_DEV_USER_GUIDE.pdf 以及此处的 ADC 示例指南:
https://processors.wiki.ti.com/index.php/SYS/BIOS_and_controlSUITE_ADC_Example#Starting_Point
我认为、到目前为止我的主要问题是、我不确定要使用什么链接器文件进行 RAM 切片。 我目前已尝试以下文件:
- C2000Ware device_support 中的28335_RAM_lnk.cmd
- ccs920安装中的 F28335.cmd
- BIOS 安装中的 TMS320F28335.cmd
似乎 TMS320F28335.cmd 提供了最大的成功、因为另外两个命令给我一个与缺失 PIEVECT 相关的错误。
警告#10247-D:在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段".CIO"
"C:/ti/C2000Ware_2_00_00_03_Software/device_support/f2833x/headers/cmd/DSP2833x_Headers_BIOS.cmd "、第139行:警告#10097:未找到内存范围:PIEVECT、位于第1页
"C:/ti/C2000Ware_2_00_00_03_Software/device_support/f2833x/headers/cmd/DSP2833x_Headers_BIOS.cmd "、第139行:错误#10099-D:程序不能放入可用内存中。 "PieVectTableFile"大小为0x100的第1页的对齐/分块运行放置失败
使用 TMS320F28335.cmd、我至少可以构建程序;但是、当我添加对 InitSysCrtl()的调用(在 ADC 示例项目之后)时、链接器似乎无法找到 ADC_cal 函数。
未定义的首次引用
符号
------ --------
_adc_cal ./DSP2833x_adc.obj
错误#10234-D:未解析的符号仍然存在
警告#10063-D:指定了"_c_int00"以外的入口点符号:"code_start"
TMS320F28335.cmd 在第0页中定义 ADC_CAL、之后用.ADC_cal "分配 ADC_cal 函数"、因此我不确定问题是什么。 此外、当我在其后添加 Memcopy 调用时、我也会得到对它的未定义引用、尽管我不确定应该在哪里定义它。
如果能提供这方面的任何帮助,将不胜感激。 谢谢!
Martin Dillon