This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/895806/tms320f28069

器件型号:TMS320F28069

申请此微控制器器件的易失性证书(TMS320F28069PZPS)、请参阅随附的数据表。

e2e.ti.com/.../tms320f28069.pd.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    这不是我们可以随时获得的文档。 我下周将再次与您讨论。

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    如果我们在获取此器件的 COV 方面有更多更新、只想跟进吗?

    谢谢、

    王本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    很抱歉耽误你的时间。 仍在内部工作以获取有关文档的更多信息。 当我有更多信息时、我们会通知您。

    COV 不是我们团队过去提供的。

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、

    我在内部工作、以了解我们如何最好地在 DS 中的明确说明或单独的文档中传达这一点。 正如 Kevin 之前提到的、这不是一个文档、我们现在已经看到了一个请求。

    在任何速率下、就器件的行为而言、我会说所有闪存、OTP、  ROM 存储器在器件的使用寿命内是非易失性的、而片上 SRAM 将在器 件在数据表中列出的电压容差范围内运行时保存其数据:www.ti.com/.../recommended-operating-conditions-tsprs698-83120041015401-picb

    如果您有其他问题、请告诉我。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    感谢您提供相关信息、我们希望向 TI 申请一封关于易失性证书的信函、以获取我们的清除记录。 本文档包含有关此部件上所有存储器的信息、以及清除/清除非易失性存储器内容的推荐方法。 如果您有其他问题、请告诉我。

    谢谢

    王本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、

    我感谢此处提供的其他信息、它将帮助我正确解决此问题。

    您或您的客户是否希望在系统中满足任何第三方/全球类型的规范、以帮助我了解我们在沟通中对 TI 的期望?

    假设器件要重新使用、我只建议擦除主阵列、这会将所有内容恢复到0xFFFF 类型状态。  OTP 会是一个不同的问题、因为它是一次性可编程的、所以"删除"信息的唯一方法是将所有位编程为0、但 OTP 将不能再次使用。

    感谢您的任何想法。   

    最棒的
    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    我们没有该信函所需的任何规范、只要该信函提供了有关清除这些存储器组件的过程/步骤的足够详细信息、详细信息就越详细越好。

    谢谢、

    王本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、

    我已经在内部取得了一些进展、我认为、根据我现在所了解的内容、我应该在下周末之前分享一些内容。  如果我会以任何方式通知您、否则我想我们可以计划在那时之前发送此信函。

    最棒的
    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、

    很抱歉、我在最后一分钟的更新、我正在等待对本文档的再次批准/审查、一旦发生这种情况、我应该能够分享。  同时、如果您可以确认与您的 my.ti 帐户关联的电子邮件地址是正确的、那么在我获得批准后、我将使用该地址来共享易失性声明。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、

    我继续通过 box.com 云共享与您共享文档、TI 使用该云共享在外部共享文档。  我使用了您存档的电子邮件、我将此主题标记为 TI 认为已解决。  如果您没有看到该文件或对此主题有其他问题、请随时回复、系统将通知我。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    公司防火墙阻止我查看您共享的文档,您是否可以将其附加到此主题?

    谢谢、

    王平华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、

    感谢您的告知。  我将使用 E2E 聊天功能与您联系。  我们也可以通过这种方式共享文件。  我需要向您发送朋友请求、一旦您接受、我将发送文件。

    最棒的

    Matthew