主题中讨论的其他器件: TMDSCNCD28388D
尊敬的 TI 专家:
我们希望 TMS320F28388D 具有 两种不同的配置:一种是同时使用 EtherCAT 链路、另一种是仅使用一个以太网链路。 两种配置都具有不同的固件版本。
为了节省电路板空间和组件(这是一个空间非常小的应用)、我们正在考虑将以太网线路连接到与 EtherCAT 链路1相同的 PHY 模块、从而有效地对电路板中的 ENET 和 ESF1线路短路。 在使用 EtherCAT 时、以太网外设将在 MCU 中被禁用、而在使用以太网时、EtherCAT 外设将在 MCU 中被禁用。
您是否在 ESF1和 ENET 信号短路以及共用同一 PHY 模块时发现任何不便之处? 我们打算使用 的 PHY 模块是 DP83822HFRHBR。 您建议在哪种状态下配置禁用引脚?
非常感谢您的回答。