This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280041:器件的一个 PWM 模块短路

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/887900/tms320f280041-one-pwm-module-of-device-shorted

器件型号:TMS320F280041

您好、先生、

在测试过程中、我面临 ePWM-1 模块等问题、两个 PWM 都短路。

控制器的所有其他功能正常工作、甚至 ePWM-2模块都正常工作。

控制器中是否可能出现这种情况、例如一个模块损坏、所有其他功能正常工作???

此致、

Bharat

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的是什么硬件平台? 定制板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有发现任何"短路" PWM。 使用我们的 LaunchPad 或控制卡验证这一点。 然后、您将能够缩小定制板或 ePWM 软件中的问题范围。