This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F28377S:F28335和 F28377S 之间的软件兼容性

Guru**** 2475845 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/887197/compiler-tms320f28377s-sw-compatibility-between-f28335-and-f28377s

器件型号:TMS320F28377S

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我们在所有程序中都使用 F28335控制器、我们有用于所有外设的驱动程序。 我们希望使用新的控制器 F28377S 升级控制器。

我们有一项任务、就是提出两个控制器之间的软件兼容性、以规划较新的程序计划。

请确认 F28335的寄存器组与 F28377S 兼容。 我们能否将 F28335的驱动程序文件重新用于 F28377S 控制器。

提前感谢。

此致、

Munaf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Munaf,

    TI F28377S 器件是 F28335器件的更新和高级版本、因此它支持 F28335的所有功能、并且还具有新功能。 一些 IP 具有更新的类型并具有增强功能。 有关 详细信息、最好查看 F28337S 的技术参考手册。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santhosh Jha、

    感谢您的回答。

    我知道 F28377S 是同一 TI 系列 F28335的增强版本。 因此、我们希望进行升级。

    在决定迁移之前、我们要评估对软件的影响。 我了解 TRM 提供了有关寄存器的所有详细信息。

    据您所知、您能否向我确认 F28335的寄存器定义和系统控制与 F28377S 兼容。?

    此致、

    Munaf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Munaf,

     昨天我回答了 Nagesh 的同一个问题:

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/887139

    ===================

    不可以、F28335和 F28377S 在所有寄存器和外设方面并不相同。  外设之间存在许多差异、包括 F2837x 器件上的不同类型的 ADC。  此外、每个器件使用 一组不同 的位字段头文件。  要了解有关 F2837xD (S)器件的更多信息、请参阅 F2837xD 技术讲座、网址为:

    https://training.ti.com/c2000-f2837xd-microcontroller-workshop?context=1137791-1137781

    ===================

    另外、请参阅《C2000实时控制外设参考指南》、了解外设之间的差异:

    http://www.ti.com/lit/spru566

    但愿这对您有所帮助。 如果您的问题得到了解答、请单击绿色的"验证答案"按钮。 谢谢。

    - Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Munaf,

    关闭该主题帖、因为该主题帖上没有任何活动。