This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:BOOSTXL-K350QVG-S1与 C2000的兼容性

Guru**** 665180 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, BOOSTXL-K350QVG-S1, C2000WARE, BOOSTXL-EDUMKII
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/899989/tms320f28379d-boostxl-k350qvg-s1-compatibility-with-c2000

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件: BOOSTXL-K350QVG-S1C2000WARE

您好!

您能否建议 将显示模块与 TMS320F28379D 搭配使用? 它可以是单色显示屏或类似 K350QVG 的 RGB。 驱动程序库轻松可用。

 BOOSTXL-K350QVG-S1驱动程序库是与 C2000 MCU 兼容还是专为 MSP432器件而设计?

此致

Vishal  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishal、

    [引用 user="Vishal Kakade1">TMS320F28379D 是否可以建议使用显示模块 ? 它可以是单色显示屏或类似 K350QVG 的 RGB。 使用驱动程序库可以轻松获得。[/quot]

    您可以查看以下帖子:

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/893612

    我在其中添加了 F280049C LaunchPad 的一些示例代码、以驱动 教育版 BoosterPack (BOOSTXL-EDUMKII)上的 LCD。  该代码利用 C2000Ware 对 SPI 总线进行编程和使用、因此调整 F28379D 的示例代码应该相对简单。   

    [引用用户="Vishal Kakade1"] BOOSTXL-K350QVG-S1 驱动程序库是否与 C2000 MCU 兼容,或者它是专为 MSP432器件制作的?

    该代码仅适用于 MSP432。  如果您想使用 C2000、则需要将其移植到 C2000。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gus Martinez:

    感谢您的回答。 我是编程的初学者。 您能否给出一个简单的示例代码来显示(无需触控功能) BOOSTXL-K350QVG-S1上的简单文本   (使用 TMS320F28379D、正如您为"BOOSTXL-EDUMKII"提供的那样)?

    此致

    Vishal Kakade

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishal、

    不幸的是,我不能这样做。  但是、您可以利用 E2E 社区解决您在项目开发过程中遇到的任何问题。  祝您好运!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你!