This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28374D:HEX2BIN

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/886965/ccs-tms320f28374d-hex2bin

器件型号:TMS320F28374D

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

   当我 使用第三方工具 hextobin.exe 将文件从 hex (由 CCS 生成)转换为 bin 文件时、我发现缺少一些数据的问题。

   该问题的解释如下:

   从图表中可以看到、从第3行、只有前16个字节被正确转换、后16个字节丢失。

   左侧是 bin 文件(以十六进制格式显示)                                                           右侧是原始十六进制文件

  

 您能否推荐其他工具来完成此函数(用于 DSP CCS 的 hex 文件)?

 谢谢!

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图片不可见。 您能否重新附加图片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否将 TI 编译器生成的文件转换为十六进制文件(使用 hex2000),然后使用 hextobin.exe 将十六进制文件转换为二进制文件?

    您是构建 COFF 格式还是 EABI 格式的文件? 您还将使用哪些参数进行转换?

    您应该检查转换为 bin 格式的第三方实用程序的文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否能够解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh:

        很抱歉我迟到了!

       我已经解决了这个问题。 我使用 CCS 生成 bin 文件。 它可以很好地工作。

      谢谢你

       BR