This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280049C:基于 PWM 的 DAC -低通 RC 滤波器不可用?

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280049C, BOOSTXL-DRV8323RS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/886707/launchxl-f280049c-pwm-based-dac---low-pass-rc-filters-not-available

器件型号:LAUNCHXL-F280049C
主题中讨论的其他器件: BOOSTXL-DRV8323RS

你(们)好

此 LAUNCHXL-F280049C 是否具有适用于基于 PWM 的 DAC 的低通 RC 滤波器、以便使用示波器探测这些信号? 根据原理图、它似乎没有低通 RC 滤波器。 只是想从 TI 确认、因为我们从一开始就发现此设计中几乎没有差异。

BTW、我们将使用以下引脚/GPIO 来设置基于 PWM 的 DAC。

DACx 引脚编号 GPIO 编号 PWM
DAC1 51. GPIO_12 ePWM7A
DAC2 100 GPIO_29 ePWM7B
DAC3 96 GPIO_14 ePWM8A
DAC4 95 GPIO_15 ePWM8B

最棒的

Amit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    您是否有理由查看基于 PWM 的 DAC? F280049器件具有两个12位模拟 DAC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我将使用 boostxl-drv8323rs booster pack 评估此 Launchpad、以用于电机控制应用。 我想在示波器上看到信号(即 adcData、pwmData、估算角度、PI 基准和反馈值)、以便更好地进行测量。

    LaunchPad 在这些基于 PWM 的 DAC 上是否具有 RC 滤波器?

    最棒的

    Amit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、

    我在 F280049 Launchpad 上的 PWM 输出上看不到 RC 滤波器。 但是、正如我之前提到的、无论您希望看到什么信号、都可以通过 F280049 Launchpad 上的12位 DAC 输出。 这2个 DAC 出现在 ADCINA0和 ADCINA1上。 如果这2个 DAC 不足、当然可以使用 PWM 添加其他 DAC、但我认为您需要自己添加 RC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    这正是我所怀疑的。 感谢您的澄清。

    最棒的

    Amit