This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:TMS320F28377SZWTS

Guru**** 2468610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/958622/tms320f28377s-tms320f28377szwts

器件型号:TMS320F28377S

您好,

我们想了解有关此产品的以下两个问题:

该产品的最佳熔炉温度曲线是多少?

2.如果高温导致焊接不良,那么不良现象是什么?

请帮助回答、非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于美国假日、分配给此主题的专家本周已不在办公室、因此您可能无法在下周周二或周三获得合格答案。  很抱歉耽误你的时间。

    此致、

    Himanshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、感谢您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Allison、

    ZWT 封装是我们 nFBGA 封装的一部分、以下文档涵盖了相关的封装信息、包括建议的回流焊曲线。

    http://www.ti.com/lit/spraa99 

    不遵循此配置文件可能会产生许多不良影响。 下面列出了一些、但不是全部

    1. 这可能会缩短工作单元的寿命
    2. 对内部电路造成的轻微损坏导致数据表规格的漂移( 我希望 ADC/DAC 参数和振荡器漂移是最敏感 的)
    3. 内部电路的重大损坏导致功能完全无法正常工作
    4. 封装的主要损坏、可能分层、这可能会导致芯片和器件封装之间的连接问题

    此致、
    Cody

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cody、

    明白了、非常感谢!