This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UNIFLASH:下载安全固件后无法解锁器件

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/951815/uniflash-failed-to-unlock-the-device-after-secured-firmware-downloaded

器件型号:UNIFLASH

客户报告说、在使用 UniFlash 下载安全固件(通过密码编程)后、他们无法解锁 F280049 6.0.0。 他们尝试在“设置和实用程序”中输入密码,然后单击“程序密码”或“解锁”,下面显示了图像。 有时报告了错误-1156、 这表明器件可能在低功耗模式下运行。 但是、它可以与 CCS 工具良好配合使用。 您能否帮助检查这种情况的可能原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aki、

    如果他们已经将密码编程为安全固件的一部分、他们为什么要通过 Uniflash 再次对密码进行编程? 您能否从用户 OTP 的存储器视图的 CCS 闪存插件中获取快照、并在其中对安全设置进行编程并发送快照。 您可以删除它的密码值。  

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vivek、

    同意您的观点、但他们也尝试 使用 Uniflash "解锁"器件、结果相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请根据要求向我发送用户 OTP 设置的快照。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户已从电路板上移除器件、因此无法对其进行进一步调试。 如果他们再次看到该问题、将会对此进行研究。

    此致、

    Vivek Singh