主题中讨论的其他器件: TMS320F28035
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我通过复制 TMDSCNCD28035ISO EVM 原理图制作了定制 PCB。 我所做的唯一更改是使用 FT2232H-56Q 模块而不是 FT2232D。
- 我 使用 FT_Prog 将 XDS100v1模板插入 FT2232H
- 我使用逻辑分析仪检查 JTAG 信号、它们工作正常。
- TMS320F28035时钟信号工作正常
- TMS320F28035 1.8V 稳压器正在工作
但在 DBGJTAG 程序中、我得到-183错误代码。
我还按照 "C2000 MCU JTAG 连接调试"中的指令进行操作。
我需要帮助解决这个问题。
此致、
Sameera