This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388S:推荐用于双电源开关控制器应用的处理器

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S, TMS320F28379D, TMS320F28075, TMS320F280049

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/951935/tms320f28388s-recommend-processor-for-dual-power-supply-switching-controller-application

器件型号:TMS320F28388S
主题中讨论的其他器件:TMS320F28377STMS320F28379DTMS320F28075TMS320F280049

您好!

您能否为以下双电源开关控制器应用提供建议?  

要求: 双路三相电压和频率采样计算、64点 FFT、需要快速运行。

资源:RAM 至少10KB、闪存>= 128KB、具有至少10个通道的12位 ADC、SPI、UART 和 DMA 功能、40多个 IO 端口、DSP+MCU 组合

非常感谢。

此致、

苔丝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、苔丝、

    我正在为您研究这个。 我会在一天结束前回来。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick、

    是否对推荐器件进行了任何更新?

    此致、

    陈苔丝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以从 TMS320F280049系列中的内容开始、以满足您的最低要求。 如果您需要更多的引脚/IO/PWM、可以升级到 TMS320F28075和 TMS320F28377S 或 TMS320F28379D

    建议您在查看参考设计和 EVM

    www.ti.com/c2000digitalpower