This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:为什么芯片不提供 MAC 地址?

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/952205/tms320f28388d-why-mac-address-is-not-provided-with-silicon

器件型号:TMS320F28388D

您好!  

我们正在探索 TMS320F28388D、我们的开发套件同样提供了以太网和 EtherCAT 等通信功能、同时还提供了 MAC 地址。 但是、为什么不随芯片一起提供 MAC 地址、以实现此类高端 DSP?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    需要由用户权限设置 MAC 地址? 可能是我不理解您的查询。 您能提供更多详细信息吗? 我还在寻找我们的以太网专家来研究这一点。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么  不为 TMS320F28388提供内置 MAC 地址和高端 DSP? 为什么用户需要额外努力获取和设置 MAC 地址?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    过去、MAC 地址具有一个组织唯一标识符、该标识符是 MAC 地址的一部分。 因此、借助当前方案、客户可以在用户 OTP 区域中对其基于标识符的组织唯一 MAC 地址进行编程并使用该地址。  

    此致、

    Sudharsanan