This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:以太网问题

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/945827/tms320f28388d-ethernet-issue

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

尊敬的 C2000团队:

我将在 TMS320F28388D controlCARD 修订版 B 上测试以太网示例

我将 EtherNet_C28x_CONFIG 加载到 CPU1、并将 enet_lwip 加载到 CM4。

在 ping 测试中、应答非常慢或无响应。  

当我连接 Web 服务器时,服务器数 次关闭。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您使用的是哪个版本的 C2000Ware?  

    连接是指通过以太网电缆将 PC 直接连接到 F28388D 控制卡。  

    此致、

    Sudharsanan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的 C2000Ware 版本是 v3_02_00_00。

    PC 通过以太网电缆直接连接到 F28388D 控制卡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这很奇怪。 您是否多次尝试过它、是否看到了相同的行为?

    此致、

    Sudharsanan