This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:如何在 CANA 上接收 CAN 消息并在 CANB 上发送 CAN 消息。

Guru**** 669870 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/945487/tms320f28075-how-to-receive-a-can-message-on-cana-and-transmit-it-on-canb

器件型号:TMS320F28075

您好!

是否可以在 CANA 上接收 CAN 消息、然后立即将其发送到 CANB? 比如桥式功能。

如果可以在硬件中执行全部或接近所有操作、这会很好、因为需要大量数据(CAN 消息)

从 CANA 桥接至 CANB。

希望您能帮我!

谢谢!

此致、

Carsten

  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carsten、您好!

    感谢您的提问。 遗憾的是、没有直接的方法可以完全在硬件中实现这一点。 不过、值得注意的是、这可以通过在 CANA 接收到后立即在 CANB 发送(使用中断)来高效地完成。 通过查看反汇编和减少周期(可能通过在汇编语言中写入中断的一部分)可以获得更高的效率。

    我的假设是这个系统将有两个独立的 CAN 总线、并且你会希望在两个总线之间有一个桥。 如果是这种情况、请查看以下 CAN 中继器参考设计、该设计可能会对此提供帮助(并在需要时提供隔离):

    https://www.ti.com/tool/TIDA-01487

    如果不是这种情况(如果是单总线)、那么简单地利用总线通信而不是重新传输到网络可能会更有效。

    此致、

    Vince

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vince:

    我们希望可以修复硬件设置、但我们对此有疑问。

    非常感谢您的快速响应和回答。

    此致、

    Carsten