This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28388D:双核中的看门狗

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/942527/ccs-tms320f28388d-watchdog-in-dual-core

器件型号:TMS320F28388D

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好  

我们是否可以使看门狗触发,比如 CPU 1中的 X 时间和 CPU 2中的 Y 时间。

它是否起作用。

谢谢  

Harshit

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harshit、

    两个 CPU 都有自己的专用看门狗、因此您应该能够以不同的方式对它们进行配置、以实现不同的超时。  

    此致、

    Vivek Singh