This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C28346:软件复位方法

Guru**** 2805935 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/942683/tms320c28346-software-reset-method

器件型号:TMS320C28346

你好、冠军、

我的一位客户希望实现 C28346的软件复位。

但是、我只能找到该器件的看门狗复位、我是否适合这样做?

下一步、他们需要识别复位类型、我找不到 F28004X 和 F2837X 等 RESC 寄存器、还有一个要识别的寄存器  

C28346的复位原因?

如果没有、通过某种方法在看门狗复位后是否可以保留任何 RAM? 然后、客户可以在触发强制看门狗之前将某些 RAM 地址写入数据记录。

BR

Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用]但是、我只能找到该器件的看门狗复位、我是否正确?[/quot]

    正确。 这是唯一的方法。

    [引用]下一步、他们想要识别复位类型、我找不到 F28004X 和 F2837X 等 RESC 寄存器、那么是否有一个寄存器来识别 C28346的复位原因? [/报价]

    [引用]如果不是、通过某种方法看门狗复位后是否可以保留任何 RAM? 然后、客户可以在触发强制看门狗之前将某些 RAM 地址写入数据记录。 [/报价]

    是的、RAM 内容在整个复位过程中被保留。