This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:中断嵌套和自定义优先级

Guru**** 2448160 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/941557/tms320f28377s-interrupt-nesting-and-customized-priority

器件型号:TMS320F28377S

你(们)好

我了解到、我可以通过在 XGCONF 工具中设置正确的屏蔽("嵌套中断禁用屏蔽")来为 HWI 定制 IRQ 优先级(使用 SYS/BIOS)。 但这仅对 On PIE 组有效。

如何使用此工具在一个组中更改子 IRQ 的优先级?

在我的应用中、我有3个 ePWM HWI。 ePWM2 ISR 应是最高优先级、因此不会被任何其他 IRQ 中断。 ePWM7 ISR 只能由 ePWM2 ISR 中断。 ePWM8 ISR 只能由 ePWM2和 ePWM7 ISR 中断。

谢谢

BR

Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    XGCONF 工具允许通过 IER 寄存器配置用于在最高(全局)优先级嵌套的 Hwi 屏蔽。 要更改 PIE 组内的嵌套行为,您需要通过 PIEIERx 寄存器在 ISR 代码内进行显式屏蔽,如上一个论坛主题帖和参考的 wiki 页面中所述。

    此致、
    Scott