This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F280025C:在的 controlCARD 中加载程序

Guru**** 2442090 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/939785/ccs-tms320f280025c-load-program-in-controlcard-of

器件型号:TMS320F280025C

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

如附件所示、当我下载编译的程序(__LW_AT__0错误,0警告)至280025C,CCS 建议出现错误。

出什么问题了?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请说明您是否正在使用 F28002x CC?

    另外,您要加载的项目和此处使用的链接器命令文件是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Karthik、

    我使用  的是 F280025 C

    当然、使用 CMD 文件、我尝试将项目从28004x 移植到28002x。 我尝试加载已编译 的已移植工程、但没有错误。

    非常感谢和问候、

    Minghan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Minghan。

    我将请我们的一位专家快速了解这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助!

    我使用 CCS8.3加载此程序。 此问题可能与 CCS 版本有关。 当我使用 CCS 9.3时、程序加载成功。

    非常感谢和问候、

    Minghan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Minghan、

    是的、您需要 CCSv9才能使用 F280025x。

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vamsi、

    我看到这个。 但为什么 CCS v8.3与28002x 不兼容?

    我在 CCS8和 CCS9中安装280025C 器件支持文件。

    感谢你的帮助!

    此致、

    Minghan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Minghan、

    它不仅仅是器件支持包。  还需要其他组件。  由于该器件是在 CCSv9.x 期间发布的、因此我们支持 v9.x 及更高版本的器件。   

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助和支持!