This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:使用 Uniflash 提取闪存

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/939368/tms320f28335-flash-memory-extraction-using-uniflash

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好!

我正在尝试使用 Uniflash 导出闪存执行代码。


提取作为二进制文件很有效、但在尝试导出为 COFF 文件时未激活"生成"按钮。

我键入的内容是否会导致问题?

谢谢、此致

韩文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Han、

    我看到您正在使用旧版本的 UniFlash。 是否可以尝试更新到更新的版本? 我尝试了 UniFlash 6.1.0、运行良好。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    显然、这是旧版 CCS 的已知问题(我可以在5.1上复制它)。 请更新您的 UniFlash 版本以解决此问题。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki、

    将 UniFlash 版本更新为6.1后、我确认它运行良好。

    谢谢、此致、

    韩文