This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2812:在不使用源文件的情况下加载程序

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/939164/tms320f2812-load-program-without-using-source-file

器件型号:TMS320F2812

您好!

对于旧产品、我将 F2812微控制器与 Code Composer V3.1.0搭配使用

我需要分发程序、最终用户只安装了 CCS。 我无法交付源代码

需要哪些文件? 输出文件?

之后如何继续?

感谢您的回复。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、.out 文件就是所需的全部。  然后终端客户将连接到器件并加载.out。

    此致

    Lori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lori、

    感谢您的回复。 如何在 Code Composer 中继续?
    因为如果我使用"File"->"Load Program"进行编程、它将不起作用。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    连接目标后、您需要使用 CCS 菜单 Run -> Load -> Load Program 加载 OUT 文件。