This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28235:TMS320F28235ZHHA (MicroStar BGA)的状态

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/938177/tms320f28235-status-of-the-tms320f28235zhha-microstar-bga

器件型号:TMS320F28235

您好!

我的客户将使用 TMS320F28235ZHHA (MicroStar BGA)。 但是、当我查看 TI 网站时、我找不到有关 TMS320F28235ZHHA 的任何定价信息、 对于 TMS320F28335ZHHA 和 TMS320F28234ZHHA、则有定价信息。 为什么 仅 TMS320F28235ZHHA 没有定价信息?

https://www.ti.com/product/TMS320F28235#order-quality

此致、
Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的一位专家将在周二前回来、因为周一是美国假日。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些是较旧的器件、客户未使用的版本已从可订购产品中移除。 对于可用器件、请使用数据表末尾的官方可订购表(起始页187)。

    另请注意、uStar BGA 封装即将替换为引脚-引脚版本。 这将在11月之前在数据表中更新。 将会有新的器件型号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    [引用用户="ChristClearman"]
    这些是较旧的器件、客户未使用的版本已从可订购产品中移除。 对于可用器件、请使用数据表末尾的官方可订购表(起始页187)。
    [/报价]

    谢谢你。 我将尝试查看这一点。

    [引用用户="ChristClearman"]
    另请注意、uStar BGA 封装即将替换为引脚-引脚版本。 这将在11月之前在数据表中更新。 将会有新的器件型号。
    [/报价]

    什么是引脚-引脚版本?  引脚-引脚版本的引脚布局是否与 uStar BGA 相同?
    除了器件型号之外、还有其他任何变化吗?

    最棒的酒店
    Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ZHH 封装正被封装 Zay 所取代

    它们是引脚引脚引脚、但 Zay 略高

     将在11月之前就此主题进行沟通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的克里斯-圣:

    感谢你的答复。

    我看到 C5000和其他器件已被 zay 替换。

    此致、
    Sasaki