工具/软件:Code Composer Studio
C2000团队、
好的、我可能有点担心、但如果段链接到 M0、调试器不应该将段加载到 M0中? 我已经尝试将 DCL 函数以及初始化的 const uint16数组放在这里、但实际上这两个数都没有进行编程。 程序加载后、我可以使用 MEMORY 窗口手动写入0x128。 我是否可以在该器件的仿真软件中发现错误? 或者我是在做一些愚蠢的事情吗?
正如您在下面看到的、代码段和数据段在被放置在 M0中时实际上会被加载。 但是、当放置在 GS0中时、代码由调试器加载、但数据段不加载。
供参考的数据声明:
#pragma DATA_SECTION (testArray、"testArray") const volatile uint16_t testArray[]={1、2、3、4、5};
位于 M0中的段:
GS0中的段:
最棒的 
Trey