This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:TMS320F28069PNT 的 BSDL 文件

Guru**** 2567345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/906485/tms320f28069-bsdl-file-for-tms320f28069pnt

器件型号:TMS320F28069

您好!

我想为 TMS320F28069PNT 申请 BSDL 文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chun Hoe

    BSDL 文件位于 TI.com 上设计工具和仿真下的产品文件夹中。 以下是链接:

    F28069、F28068、F28067、F28066、F28065、 F28064、F28063、F28062 PN/PFP BSDL 模型

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:  

    我已经尝试从您提供的链接中获取 BSDL 文件。 但是、BSDL 文件中的引脚分配与物理器件或数据表不匹配。  

    BSDL 文件中的引脚分配在 A1、A2、A3...中  根据数据表、引脚分配从1、2、3开始...  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我必须联系 BSDL 专家、几天内就能与您联系

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chun、

    我仍在等待 BSDL 专家的回复,因为现在您可以假设 A1、A2、A3表示引脚1、2、3... 我应该很快就能确认这一点。

    此致、
    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Peter。 感谢您的回复。 目前、我处于电路内测试的设计阶段、我可以在等待您的确认时对引脚进行假设

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chun、

    这是为了确认 A1、A2、A3…… 可替换为1、2、3... 随附更新的 BSDL 文件。 我现在要关闭此帖子、您可以在以后重新打开它。

    e2e.ti.com/.../sprm540_5F00_F2806x_5F00_Octave.zip

    此致、
    Peter