This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320LF2407A:tms320lf2407 MCU 程序

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/909266/tms320lf2407a-tms320lf2407-mcu-program

器件型号:TMS320LF2407A

您好!

我想知道我是否可以使用中的方法

对 tms320lf2407微控制器进行编程。

谢谢你

此致、

e2e.ti.com/.../sprabv4c.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请给我一整天左右的时间来研究这个问题和/或咨询可以回答这个问题的专家。

    谢谢、

    Sira

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、等待您的反馈。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是否有任何更新?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    很抱歉、我要求重新分配 TT。 我无法为您提供有效的答案。

    谢谢、

    Sira

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    总体概念是相同的、但 app.note 的一个很好的部分(具体涉及芯片上的硬件资源)不适用于 LF2407A、而 LF2407A 已使用了将近20年。 第三方已提供串行端口编程解决方案。 您正尝试做什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我不知道我们的客户尝试做什么、请让我确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将指导我们的客户与此问题进行沟通。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我需要通过 Windows 7/10上的串行通信对 LF2407A 进行编程。

    中的专用编程实用工具

     仅在 Win 95/98上作为说明状态工作。

    您能说出为编程提供解决方案的任何第三方的名称吗?

    Nikodem Mazur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LF240xA 器件现在已使用了近20年。 这些器件的整个工具链现在已经过时、对这些器件的支持非常有限(主要通过 e2e)。 如果您要开始一个新项目、我建议您查看更新的 C2000器件。  

    这两个第三方为 LF240xA 器件提供了编程解决方案:  

    https://www.elprotronic.com/collections/c2000

    https://www.codeskin.com/programr 

    您可能会发现随附的文档对您有利。

     

    e2e.ti.com/.../6648.Codeskin.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这正是我所寻求的解决方案-用于实现生产编程自动化的现成解决方案。

    感谢您的支持。
    祝你度过美好的一天!