This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28388D:CCS/TMS320F28388D

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSHSECDOCK, TMDSCNCD28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/956880/ccs-tms320f28388d-ccs-tms320f28388d

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:TMDSHSECDOCKTMDSCNCD28388D

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我能否使用 XDS110对从控制卡(XDS100v2)复制的设计进行调试? 我可以对 XDS110调试探针硬件执行什么操作来将其转换为 XDS110v2调试探针?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、

    我在这里有点困惑 、也许您复制了设计的哪一部分? 请注意、F2838x 系列器件支持 XDS110和 XDS100v2。

    [报价用户="Tim Clarke"]我能否使用 XDS110来调试我从控制卡(XDS100v2)复制的设计部件?

    尝试回答我认为您提出的问题:

    XDS100v2和 XDS110是完全不同的设计。 您不能将一个转换为另一个、它们只是不同的仿真器。 F2838x 系列器件支持 XDS110和 XDS100v2。 XDS110V2不存在、我认为这是一个印刷错误。

    TMDSCNCD28388D EVM 具有嵌入式 XDS100v2。 它还支持通过 TMDSHSECDOCK 上的 TI-14引脚接头使用 XDS110、该接头可选择性地连接到。 如果您开发自己的定制板、我建议您放置 TI-20引脚或 TI-14引脚接头、然后任一仿真器都可以工作。

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cody、

    这是当我使用目标配置进行"测试连接"时收到的错误消息:

    === 消息起始====

    [开始:德州仪器 XDS110 USB 调试探针_0]

    执行以下命令:

    %CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafil文件%-RV -o -S 完整性

    [结果]


    ---- [打印电路板配置路径名]---------------

    C:\Users\tclarke\AppData\Local\TEXASI~1\
    CCS\ti\0\0\BrdDat\testBoard.dat

    ---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------

    此实用程序已选择100或510类产品。
    此实用程序将加载适配器'jioxds110.dll'。
    库构建日期为"2018年30日"。
    库构建时间为'23:03:35'。
    库软件包版本为'8.0.27.9'。
    库组件版本为'35.0.0'。
    控制器不使用可编程 FPGA。
    控制器的版本号为'5'(0x00000005)。
    控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。
    此实用程序将尝试重置控制器。
    此实用程序已成功重置控制器。

    ---- [打印重置命令硬件日志文件]-----------------

    扫描路径将通过切换 JTAG TRST 信号进行复位。
    控制器是具有 USB 接口的 XDS110。
    从控制器到目标的链路是直接的(不带电缆)。
    该软件配置为 XDS110功能。
    控制器无法监控 EMU[0]引脚上的值。
    控制器无法监控 EMU[1]引脚上的值。
    控制器无法控制输出引脚上的时序。
    控制器无法控制输入引脚上的时序。
    扫描路径链路延迟已精确设置为"0"(0x0000)。

    ---- [发生了错误,该实用程序已中止]-----

    此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。

    值为'-233'(0xffff17)。
    标题为"SC_ERR_PATH_Broken (SC_ERR_PATH_COMPLETE")。

    说明如下:
    JTAG IR 和 DR 扫描路径不能循环位、它们可能会损坏。
    尝试扫描 JTAG 扫描路径失败。
    目标的 JTAG 扫描路径似乎已断开
    卡在一个或卡在零的故障。

    [结束:德州仪器 XDS110 USB 调试探针_0]

    ==== 消息结束====

    非常感谢您的反馈。

    谢谢。

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、

    浏览一下、它有一些您可能尚未看到的良好信息。

    http://www.ti.com/lit/an/spracf0/spracf0.pdf 

    该错误消息只是意味着存在一些严重的通信错误。 可能与某些器件未通电或缺少时钟输入有关。 可能是数据线被交叉、断开或错误。 即使缺少拉电阻器也可能导致类似的行为。

    您将需要跟踪信号并查看您遇到问题的位置。

    在亮点方面、这似乎不是软件问题、因此我们可以排除这一问题。 您的目标配置已设置为使用 XDS110、但我仍建议您确认您已在目标配置中配置了正确的 C2000器件。

    此致、
    Cody