This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379S:抗辐射

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/956914/tms320f28379s-radiation-tolerance

器件型号:TMS320F28379S

我有兴趣了解自2018年发布原始线程以来、是否对任何 C2000系列器件执行了辐射测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Larry、

    感谢您通过 E2E 联系我们。  现在,我们正处于评估(理论和经验数据) F2837xD 类器件的早期阶段,这些器件适用于需要辐射数据/能力的应用。  根据今天的情况、我们应该在1Q21/2Q21的时间范围内有一个更可靠的答案。  

    我将在日历中添加提醒、以便在我有更多信息可供分享时返回给您。  我还将在 E2E 工具中与您联系、以获取论坛外的通信、因此我可以随时为您提供信息。

    最棒的

    Matthew