您好!
F28235 Q100版本用于牵引。 一个芯片报告闪存擦除错误、扇区 F 的错误代码为22。其它扇区可以被擦除和写入正确。
在使用 JTAG 时、我看到扇区 F 的所有数据都是0x0000。 尝试单独擦除 F 失败。
使用 CCS 代码、它读取空间、所有数据为0x0000。
使用 CCS 代码 ,调用并传递 Flash_DepRecover ()时没有任何错误。 之后、我尝试使用 CCS 代码或 CCS"On-Chip Flash"工具进行擦除、两者都失败了。
请发表任何评论?
非常感谢。
BR、Jordan