This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28062:PID 控制-电池充电器

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28062, TIDM-02002, SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/955759/tms320f28062-pid-control---battery-charger

器件型号:TMS320F28062
主题中讨论的其他器件: TIDM-02002SFRA

您好!

我正在对电池充电器进行修改、并希望进行新的数字控制。

工业电池充电器使用具有数字控制功能的 DSP (TMS320F28062)。
我希望改善充电器的控制、因此需要进行更改。
因此、我将向您询问有关 PID 主题的一些 TI 应用手册/参考设计/提示、其中考虑:
-机器是电池充电器、因此我必须能够正确调节恒定电流/恒定电压
-电源是通过硬开关 H 桥实现的
-如果应用手册已经专门针对电池-充电器、则更好

谢谢、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安东尼奥

    对于电池充电器、通常您将根据电池和充电器特性在恒定电流(CC)和恒定电压(CV)模式之间切换。 我们没有电池充电控制参考设计、但在 TIDM-02002等参考设计中具有 CC 和 CV 控制模式。

    对于数字控制器调优、您可以参阅书籍或论文。 C2000提供的 SFRA 工具可帮助您查看开环和闭环中系统的波特图、从而帮助进行控制器设计。

    韩文