This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28069:警告#10068-D:在执行 sfra lib 之后没有匹配的段

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/907404/ccs-tms320f28069-warning-10068-d-no-matching-section-after-implement-sfra-lib

器件型号:TMS320F28069
主题中讨论的其他器件:SFRA

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的 C2000专家:

今天、我尝试使用 sfra 来扫描我的电源拓扑设备、它在下载.out 映像后工作、但发现 sfra lib 在加电后无法工作、它看起来有些数据没有存储在闪存中。

然后我查看 sfra 用户指南、该指南使要分配到 ram 的库变为 RAM、cmd 文件会按如下所示进行更改:  

.TI.ramfunc:load = flash_BANK0_sec2,
运行= RAMLS4
load_start (_RamfuncsLoadStart)、
load_size (_RamfuncsLoadSize)、
load_end (_RamfuncsLoadEnd)、
run_start (_RamfuncsRunStart)、
run_size (_RamfuncsRunSize)、
run_end (_RamfuncsRunEnd)、
PAGE = 0、ALIGN (4)

--library=sfra_F32_coff.lib
--library=sfra_F32_coff.lib

但有2个警告、您能帮助解决吗?  或者、您能否帮助我了解如何将所有 sfra 库分配到闪存并在 RAM 中运行? 谢谢。。。

"./source/common/cmd/28004x_cla_flash_lnk.cmd "、第156行:警告#10068-D:无匹配部分
"./source/common/cmd/28004x_cla_flash_lnk.cmd "、第157行:警告#10068-D:无匹配部分

请注意、我已经添加了库和库文件路径、如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是 F280049而不是 F28069。 这是我插入 sfra lib 的映射文件、我是否错过了分配给闪存的任何内容?

    e2e.ti.com/.../F280049_5F00_SFRA_5F00_map.zip

    这是器件再次上电后的 SFRA GUI 错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么不使用 SFRA TMU COFF,我们在数字电源 SDK 的 v3_00_00_00中发布它。 sfra_f3_TMU_COff.lib  

    您针对 GUI 指向的错误与能够从闪存运行无关、它发生在 SFRA GUI 计算失败时、针对 BW、gm 和 PM。 您可以取消选中"保存 SFRA 数据"、它会将数据保存到 Excel 中。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manish、您好!

    您能不能帮助我了解在使用 sfra_F32_TMU_COff.lib?方面有哪些改进

    我刚刚更改了 cmd 文件以将 FPUmathTables 分配到闪存部分、这似乎是可以的。   

    FPUmathTables:> FLASH_BANK0_SEC10、PAGE = 0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMU 库将以更快的速度运行,特别是后台任务,

    请参阅基准测试数据 http://www.ti.com/lit/ug/spruik4a/spruik4a.pdf?&ts=1590148614030、表2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manish、您好!

    感谢您提供此信息。  

    另一个问题是、如果在 CLA 中运行 SFRA、具体的设置应该是什么? 是否有任何有关 SFRA 在 CLA 中运行的文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SFRA 无法在 CLA 上运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manish、

    感谢您的支持。