This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TIDM-BLPFC:BLPFC:代码中的某些数据可疑

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/903184/ccs-tidm-blpfc-blpfc-some-data-in-the-code-is-doubtful

器件型号:TIDM-BLPFC

工具/软件:Code Composer Studio

1、为什么模块 PFC_InvRmsSqr 的有效值乘以 VminOverVmax1?传统模块为什么会在没有该比率的情况下找到有效值?
2。 模块 PFC_BL_ICMD 中的 VmaxOverVmin1代表?μ s
3。 数据 VoutMaxOverVinMax1代表什么(在 PFC_BL_ICMD 中)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是为了适当地缩放信号。 TI 应用手册 spra902a 第3.2.2节对此进行了说明

    现在、在计算 Vdc1的倒数 Vinv 时、即 Vin=1/Vdc1、 很明显、Vinv 在何时为最大值
    Vdc1为最小值、反之亦然。 因此、为了在的定点表示中实现更好的精度
    Vinv、有必要用一个相对于其自身最大值标准化的 pu 值来表示它。
    对于正弦波输入电压、Vdc 的最小值为2Vmin/p、其中最小振幅
    整流输入电压的 Vmin 是根据 PFC 的输入工作电压范围选择的
    转换器。 例如、要使用90Vrms 的低线路电压操作 PFC 转换器、选择的值
    Vmin 的值应小于或等于127V。 选择 Vmin 值后、最大值为
    Vinv 为(p/2Vmin)、Vinv 与其自身最大值对应的 pu 值为:
    使用最大精度计算 Vinv 后、可以计算前馈分量 C
    精度与相同、

    2、3。 这也用于信号调节。 应用手册对此进行了说明。

    Shamim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Shamim、

      感谢您回答我的问题。 还有其他问题。 比例因子 Vmin / Vmax 是否必须在电路中为固定值? 在手册中、我看到此缩放比的范围是[0、8]、只要它在该范围内、它是否合理? 我能否根据电路的实际情况对其进行调整?

       谢谢!
       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     VMAX 在任何设计中都是固定的。 但 Vmin 是您可以轻松选择和更改的值。 您可以选择65V、70V、80V、然后使用它进行缩放/标准化。 因此、是的、您可以为比率指定一个范围。

    Shamim