This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F280025C:XDS100V2的最小引脚、用于连接 C2000板以完成调试和下载过程

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/905174/compiler-tms320f280025c-the-minimum-pins-from-xds100v2-to-connect-with-c2000-board-to-finish-debugging-and-downloading-process

器件型号:TMS320F280025C

工具/软件:TI C/C++编译器

您好、专家、

为了节省 PCB 空间、客户想知道在不降低性能的情况下、从14引脚 TI 接头到 C2000的调试和下载代码的最小引脚数是多少?

谢谢!

此致

Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rayna、

    通常、JTAG 仿真器连接需要4个引脚。 但它们也是 cJTAG 接口、只需要2个引脚。 有关引脚连接和电气时序要求、请参阅数据表手册中的更多详细信息。

    此致、

    Nirav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nirav、您好!

    XDS100v2似乎不支持 cJTAG。

    在 TRM 中、我发现"JTAG 端口有四个专用引脚: TMS、TDI、TDO 和  TCK。"、但不是最小引脚。 顺便说一下、  "JTAG 调试探针接头的 PD (电源检测)端子应连接到电路板的3.3V 电源。 接头  GND 端子应连接到电路板接地。 TDIS (电缆断开感测) 也应该被连接至电路板接地。'  

    这是否意味着、如果将 C2000与14引脚 JTAG 接头  TMS、TDI、TDO、 TCK 连接、 PD 和 GND

    这一点非常重要、客户需要为其 PCB 板设计确认这一点、并希望您能帮助评论需要多少个引脚以及哪些引脚。 谢谢!

    此致

    Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rayna、

    是的、接头上的6个引脚(如上所述)应足以与器件通信。 我们在最后还没有尝试过、但从技术上讲、只要客户可以构建6引脚适配器、他们就必须确保将所有 GND 线连接到电路板 GND。

    此致、

    Nirav