请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28075 在《适用于 TMS320F2807x 微控制 器的 TRM》的10.4节 ADC 可配置性中提到了分辨率和信号模式不可配置。 但是、在寄存器 ADCCTL2说明中、我们可以配置这些参数。 请确认这些参数是否可配置。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在《适用于 TMS320F2807x 微控制 器的 TRM》的10.4节 ADC 可配置性中提到了分辨率和信号模式不可配置。 但是、在寄存器 ADCCTL2说明中、我们可以配置这些参数。 请确认这些参数是否可配置。