This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:逆变器3p3z 电流控制器

Guru**** 2582755 points
Other Parts Discussed in Thread: SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/915725/ccs-inverter-3p3z-current-controller

主题中讨论的其他器件:SFRATMDSSOLARUINVKIT

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在开发逆变器电网、我正在尝试调整环路电流控制器。 我使用 SFRA 来获取受控体模型、并使用补偿器来调节控制器、但当我在控制器中使用系数时、响应不起作用。 我想对开环数据中的数据发表意见。 我的项目具有20kHz 的开关频率、 基于经过改编的微接地栅 TMDSSOLARUINVKIT。

e2e.ti.com/.../3404.SFRAData17_5F00_June_5F00_2020_5F00_4_5F00_44_5F00_28.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您必须确保波特图 显示具有合理带宽的稳定系统(PM=45度最小值、gm =10dB 最小值)。 为了良好跟踪60Hz/50Hz 注入电网电流、应保持 BW = 2kHz 或更高的带宽。

    此外、在设计第一个补偿器并运行电流环路后、必须 使用 SFRA 获取波特图、并让 SFRA 为您生成测量的功率级响应。 您可以节省测量的功率级响应。 然后再次使用补偿设计器使用测量的功率级来重新调整控制器。 在这里、您必须再次确保波特图 显示一个带宽至少为2kHz 或更高的稳定系统(PM=45度最小值、gm =10dB 最小值)。

    执行此操作后、您可以在代码中使用新的控制器系数(重新调整后)作为最后一组控制器系数。

    Shamim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shammin:
    谢谢你们的解释、我觉得这些步骤不是问题、在这之前需要其他人的信息、我的疑问是:


    1) 1) 3p3z 代码在手册中声明为 Q26、但在程序中、它们接收 Q24值。 正确吗?

    2) 2)我在 TMDSSOLARUINVKIT_V100原理图中构建了电路板、交流电流和交流电压具有将近0.4毫秒的延迟、不是完全同步、包括生成的正弦信号、这是否是控制的一个大问题?

    3) 3) 3p3z.out 时希望的范围是多少。 我进行了测试、我放置 PWM 信号以生成正弦波(构建1)、但将3p3z 控制器置于工作状态、我绘制交流电流并将该峰值写入设定点、3p3z .out 在0和1之间移动、 我认为这些输出值对于 Duty_inV_pu (Out + Vgrid/Vbus)的计算而言是高电平的。 您能否给我一些技巧、让我了解该控制器的工作原理、以及希望使用的值。

    4)在程序"gridconnectedinlclfltr"中、inV_Duty 以不同的形式计算、因为 Inv_Duty = period *(1- abs (inV_Duty_pu)、对于 SOLARUINKIT、计算结果为 Inv_Duty = period * abs (inV_Duty_pu)。 每个程序是否正确?

    此致

    Márcio Bertolani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    程序使用 Q24

    2.是的,不应该有如此大的延迟。 延迟意味着您不会泵入实际功率、即电流不 与电压同相。

    3.使用 Q24时,您的值可以高达127.9999。

    首先、波特图需要显示稳定的控制。 完成该操作后、获取它在稳定条件下生成的任何系数。

    如您所见、第一个公式计算 D'= 1-D、第二个公式计算 D。因此它们是正确的、取决于您如何将其应用于 MOSFET (主 FET 或同步 FET)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于您没有任何其他问题、我假设这可以解决您的问题、我 可以关闭此案例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的解释!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。