This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:引导状态信息

Guru**** 2618455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/917052/tms320f28388d-boot-status-information

器件型号:TMS320F28388D

尊敬的所有人:

我想知道复位原因、我将读取0x0000 0002中的引导状态信息、我是否需要在 cmd 文件中保留此区域? 如果我不需要读取这些引导堆栈信息、我是否仍需要在 cmd 文件中保留此信息? CPU 何时将数据复制到 M0 M1、是在引导期间还是在引导之后?

非常感谢。

此致、

Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据将在引导期间复制。 如果不需要状态信息,则可以将这些位置用于应用程序。