请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280025C Thread 中讨论的其他器件:SysConfig
我的器件 SYSCLK 为100MHz、并且我在其中包含了一个气泡环路(其时序复杂度为 o (n^2)))、我是否知道如何计算 ADC 的 SOC 采样时间?
我面临的问题是:ADC 转换执行比我的 for 循环执行更快
所有这些都使用 SysConfig 进行配置
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我的器件 SYSCLK 为100MHz、并且我在其中包含了一个气泡环路(其时序复杂度为 o (n^2)))、我是否知道如何计算 ADC 的 SOC 采样时间?
我面临的问题是:ADC 转换执行比我的 for 循环执行更快
所有这些都使用 SysConfig 进行配置
您好、Nabeela、
很抱歉,我无法理解这个问题。 您可以测量 ADC ISR 中的 CPU 周期。
有关更多详细信息、请查看此链接:
https://software-dl.ti.com/C2000/docs/optimization_guide/phase2.html
谢谢、此致、
桑托什