Other Parts Discussed in Thread: TMDSHVMTRINSPIN, MOTORWARE
主题中讨论的其他器件:TMDSHVMTRINSPIN、 MOTORWARE
大家好、
以下是客户可能需要您帮助的一些问题:
在 使用 TMDSHVMTRINSPIN 套件进行 lab5c 实验期间、控制卡上的 LD1保持闪烁。

2. 此系统可识别的最大电机惯性是多少? 客户的目标是0.893Kg*m^2,这是可以实现的吗?
谢谢、此致
耶鲁李
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TMDSHVMTRINSPIN, MOTORWARE
大家好、
以下是客户可能需要您帮助的一些问题:
在 使用 TMDSHVMTRINSPIN 套件进行 lab5c 实验期间、控制卡上的 LD1保持闪烁。

2. 此系统可识别的最大电机惯性是多少? 客户的目标是0.893Kg*m^2,这是可以实现的吗?
谢谢、此致
耶鲁李
此 LED 是应保持常亮的电源。 这意味着如果 LED 持续闪烁、LDO 的3.3V 电源会出现一些问题。
[引用 userid="514648" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1163873/tms320f28069m-tmdshvmtrinspin ]2. 此系统可识别的最大电机惯性是多少? 客户的目标是0.893Kg*m^2,是否可以实现?[/引述]没有相关数据。 对于 InstaSPIN-MOTION 应该是可以的。
您好、Yanming、
感谢您的回复。
[引用 userid="35051" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1163873/tms320f28069m-tmdshvmtrinspin/4378369 #4378396"]对于 InstaSPIN-MOTION 应该可以。这是否意味着无法实现 InstaSPIN-FOC?
客户不断增加实验中的惯性。 根据该接口识别惯性:

根据以下公式将单位转换为 kg*m^2:

PI 参数根据本文档中的 PI 计算公式进行计算: MotorWare\motorware_1_01_00_18\docs\labs
在驱动电机的过程中、电机会严重振荡。 这是不准确的惯性识别导致的不适当 PI 计算吗?
谢谢、此致
耶鲁李
InstaSPIN-FOC 不识别惯性、 FAST 估算器不需要惯性。 惯性只是用于计算速度控制器的 KP&Ki 的可选参数。
电机/机器的惯性值应恒定。 用户如何在 其实验中增加惯性? 他们想要什么?