This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377S:TMS320F28377S

Guru**** 2470420 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/916755/ccs-tms320f28377s-tms320f28377s

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

CCS/TMS320F28377S:程序在初始化过程中卡在 PLL 锁定上

if (ClkCfgRegs.MCDCR.bit.MCLKSTS!= 1)
ClkCfgRegs.CLKSRCCTL1.bit.OSCCLKSRCSEL = 0;  
ClkCfgRegs.CLKSRCCTL1.bit.XTALOFF=1;  
ClkCfgRegs.SYSCLKDIVSEL.bit.PLLSYSCLKDIV = 0;  
ClkCfgRegs.SYSCLKDIVSEL.bit.PLLSYSCLKDIV = 1;  
ClkCfgRegs.SYSPLLCTL1.bit.PLLCLKEN = 1;
DelayU(1000);  

ClkCfgRegs.SYSPLLMULT.ALL = 0x00000028;


while (ClkCfgRegs.SYSPLLSTS.bit.locks!= 1)//等待 LOCs 位被置位

WdRegs.WDKEY。ALL = 0x0055;//在等待时处理看门狗
WdRegs.WDKEY。ALL = 0x00AA;//以防用户启用它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请帮助我完成此操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swati、

    PLL 配置序列看起来不正确。 请参阅最新的 C2000Ware 版本以配置 PLL。

    此致、

    Nirav